bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Ce texte a été traduit par une machitene.

Valeur de connaissance des feux de signalisation LED

Dans le domaine de la signalisation, la technologie LED est arrivée depuis longtemps : les petites diodes électroluminescentes nous informent de l'état de différentes machines, des petits appareils aux grandes installations industrielles. Découvrez comment fonctionnent les feux à LED et ce was à respecter lors de l'achat.

  • Feux de signalisation - fonction et application

  • La construction de luminaires LED

  • Critères d'achat pour les feux de signalisation avec technologie LED - à quoi s'agit-il ?

  • Conseil pratique : attention à la résistance en série !

  • FAQ - questions fréquentes sur les lampes de signalisation LED

 

Feux de signalisation - fonction et application 

Lampes de signalisation LED

Les feux de signalisation servent à indiquer de manière optique l'état de fonctionnement d'une machine ou d'une installation. L'éclairage Blink ou continu permet de visualiser l'état des machines. En particulier dans la zone de travail à forte émission de bruit, les luminaires remplissent une fonction de signal importante . Ils ne sont pas seulement montés dans des installations industrielles ou des tableaux de commande : ils jouent également un rôle important dans les maisons privées, par exemple dans le domaine des loisirs. Les lampes de signalisation sont utilisées dans la construction de modèles, par exemple pour les grandes lignes de chemin de fer.

Un luminaire de haute qualité avec fonction signal produit une lumière très claire et très claire et ne cache pas. Selon le domaine d'utilisation, leur signal doit être perceptible non seulement sur une petite distance, mais également sur une grande distance.

 

La construction de luminaires LED

Les ampoules à incandescence classiques sont de plus en plus remplacées par des LED dans la zone de signalisation. Dans un éclairage LED, il y a beaucoup de technique dans le plus petit espace. L'élément central de chaque LED est un cristal à semi-conducteurs composé d'une couche à alimentation négative avec excès d'électrons et d'une couche à alimentation positive avec excès de soudure. Le cristal semi-conducteur, également appelé puce LED, se trouve sur un bac à réflecteur qui augmente le rendement lumineux. La puce LED fixée à la cathode est reliée à l'anode au moyen d'un fil de liaison ultra-fin. Dès que le courant circule dans le sens du débit, il y a une recombinaison des électrons avec les trous. Ce processus libère les flashs lumineux (photons) qui sont amplifiés dans le bac réflecteur - la LED commence à s'allumer. La couleur produite est influencée par le logement et les matériaux semi-conducteurs traités. Les composants sensibles à l'intérieur sont protégés contre les influences extérieures par la capsule en plastique.

Partout où des lampes de signalisation sont utilisées, le passage à la LED vaut la peine. Ils ont une large gamme de couleurs de signal et ne deviennent pas chauds comme les ampoules à incandescence traditionnelles qui, en raison de cette caractéristique, ne conviennent pas à n'importe quel usage. Les chocs et les vibrations ne peuvent pas avoir de nombreuses lampes de signalisation LED, il en va de même - selon le type de protection - pour les projections d'eau. Mais les avantages les plus importants sont à la fois une longue durée de vie et une très faible consommation d'énergie des ampoules.

Lampes de signalisation LED
 

Achetez des lampes de signalisation avec technologie LED - veillez à le faire

 

Lors de l'achat de lampes de signalisation à diodes électroluminescentes, il convient de respecter les critères suivants :

Mode d'éclairage et signal : la fonction principale des feux à LED est l'éclairage. Certaines versions sont capables de produire non seulement un éclairage permanent, mais également un éclairage clignotant. Notre boutique en ligne propose également une sélection de modèles qui peuvent émettre des signaux sonores, c'est-à-dire des signaux sonores.  

Indice de protection : selon la zone d'utilisation, le degré de protection est particulièrement important. Lorsque de nombreuses particules de poussière, de l'humidité ou des températures extrêmes se produisent, les feux de signalisation LED doivent être conçus en conséquence. Lors de l'achat, veillez à respecter le type de protection et vérifiez que la lampe de signalisation sélectionnée est conçue pour l'extérieur, par exemple, et protégée contre les projections d'eau.

Couleur de la lumière : vert, rouge, orange, jaune ou blanc ? Une grande partie des lampes de signalisation LED disponibles dans notre boutique en ligne sont conçues pour une couleur unique. Les variantes multicolores prennent généralement en charge deux ou trois couleurs lumineuses qui peuvent être commandées à votre convenance.

Durée de vie : les lampes de signalisation avec technologie LED ont une durée de vie élevée et atteignent 30 000 à 50 000 heures de service selon les indications du fabricant, et même plus.

Raccordement et montage : pour pouvoir fixer de nouveaux feux à LED, vous devez respecter la possibilité de raccordement. Outre les lampes de signalisation LED avec fixation à clipser ou à vis, de nombreux modèles disposent d'un câble ouvert, sont équipés pour le soudage ou de connecteurs plats dont les dimensions vont d'environ 2 mm à 6,3 mm.

Intensité lumineuse et angle de rayonnement : l'intensité lumineuse émise dans une direction donnée est indiquée dans l'unité Millicandela (mcd). L'angle de rayonnement (indications en degrés) est l'angle dans lequel la lampe de signalisation émet de la lumière.

Autres spécificités : lors de l'achat d'une telle lampe, il convient de tenir compte des indications relatives à la tension et au courant de fonctionnement, à la température de stockage et ambiante, au réflecteur intérieur et extérieur ou à la résistance en série et à la protection contre l'inversion de polarité. Il faut également tenir compte de la forme de la lentille - ronde, plate ou conique.

 

Notre Conseil pratique : attention à la résistance en série !

Comme pour toutes les lampes avec LED, les feux de signalisation nécessitent une résistance en série afin que la LED ne soit pas endommagée. Si une tension trop importante est appliquée, elle peut être détruite. Les luminaires LED avec résistance intégrée sont pratiques, en particulier pour les amateurs.

 

FAQ - questions fréquentes sur les lampes de signalisation LED

Quelles sont les couleurs des lampes de signalisation LED ?
La plupart des luminaires sont unicolores. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez la plus grande sélection de couleurs de signalisation : vert, jaune, rouge, bleu et blanc. Vous disposez également de plusieurs autres couleurs et variantes multicolores.

Quelle est la taille des feux de signalisation avec LED ?
Les lampes de signalisation LED existent non seulement dans différentes couleurs et formes, mais également dans différentes dimensions. La taille va d'un diamètre à un chiffre jusqu'à une plage de millimètres à deux chiffres.

Quel type de protection faut-il respecter ?
Cela dépend de la zone d'utilisation de la lampe de signalisation. Une grande partie des feux de signalisation LED sont désignés selon le degré de protection IP67, was signifie qu'ils sont étanches à la poussière et protégés contre l'immersion dans le temps. Attention : certains modèles possèdent différents types de protection à l'avant et à l'arrière.

 

Was LED?

Les LED nous rencontrent partout : qu'il s'agisse de feux de signalisation, de téléviseurs ou d'éclairage dans des pièces privées ou professionnelles. Grâce à leur longue durée de vie, leur petite taille ainsi que les formes et les spectres de couleurs très différents, les LED se sont imposées en peu de temps par rapport aux ampoules à incandescence, aux ampoules halogènes et aux lampes à économie d'énergie. Derrière chaque LED se trouve une pièce technique que nous vous expliquons brièvement dans notre guide. 

 
 
%seoprefootercolumns%
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
Bosch Professional
* 25 % de réduction sur le chargeur Bosch GAL 18 V-40 (réf. 2589057) avec batterie 4,0 Ah + batterie 2,0 Ah : 1 utilisation par client professionnel/particulier. Valable uniquement lors de l'achat d'un ou plusieurs articles 18 V de la marque Bosch Professional sélectionnés et disponibles immédiatement (statut de livraison vert) de la marque Bosch Professional, du 10/08/2026 au 06/09/2026 au plus tard sur conrad.fr. Non valable pour les commandes sur la Marketplace (fournisseurs tiers). Non cumulable avec d'autres codes avantages et non valable sur les articles non remisables. Une limitation des quantités vendues peut s'appliquer dans certains cas. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Schneider Electric
* 1 utilisation par client professionnel/particulier : 15 % de remise. Valable uniquement sur les articles TeSys Deca de la marque Schneider Electric immédiatement disponibles (statut de disponibilité vert). Valable jusqu'au 30/08/2026 sur conrad.fr. Non valable sur les commandes Marketplace (vendeurs tiers). Non cumulable avec d'autres codes avantages. Une limitation de la quantité de vente peut être appliquée au cas par cas. Plus d'informations sur conr.fr/codeavantage

Condition spécifique pour les membres PRO : 20 % de remise sur les articles TeSys Deca de la marque Schneider Electric immédiatement disponibles (statut de disponibilité vert).

Conrad PRO Deals
* utilisation par client professionnel disposant d'un abonnement Conrad PRO valide et actif. Valable jusqu'au 30/08/2026 sur conrad.fr. Montant minimum de commande : 200 € HT (valeur de la marchandise conservée après un éventuel retour). Non valable sur les commandes Marketplace (vendeurs tiers), les articles des marques Apple, Bambulab, Samsung et Raspberry Pi, ainsi que sur les cartes prépayées/cadeaux, les livres, les articles non remisables et les frais d'adhésion Conrad PRO. Non cumulable avec d'autres codes avantages.
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
  • Résilier les contrats

Comparaison des produits
Liste d'achats