binaries/content/gallery/ccpjunior-fr/banners/landing-pages/singlepage/reparation-voiture/reparer-sa-voiture.png

Entretenez votre voiture... pour moins dépenser !

Aujourd’hui chez Conrad, nous mettons tout en oeuvre pour faire de vous un réel expert de la mécanique. Avec quelques outils de base et des tutoriels détaillés, entretenez la santé de votre voiture comme il se doit.

Il existe diverses solutions que vous pouvez exploiter vous-même avec des outils simples. Economisez de l’argent et du temps en effectuant des réparations de base et résolvez vos problèmes de véhicules.

Gardez votre voiture en parfait état en suivant nos conseils.

La batterie

 

Les batteries sont le centre du mécanisme électrique d’une voiture. Utilisez des gants et une protection oculaire afin d’éviter les dommages causés par l’acide généré par la batterie. Vérifiez la vieille batterie avec un voltmètre pour vous assurer que la charge est appropriée. Lors du démarrage d’un moteur, les batteries de moins de 9,7 volts doivent être remplacées pour la plupart des véhicules.

Chez Conrad nous vous proposons les systèmes d’aide au démarrage pour vos véhicules : voiture, moto à moteur essence ou diesel. Pratique et simple d’utilisation, il suffit de le brancher sur la fiche 12 V de la voiture et la batterie engendre suffisamment d’énergie pour le démarrage du véhicule. De plus, il peut se ranger facilement dans la boîte à gants, ce qui le rend très facilement accessible.

Les câbles d’aide au démarrage vous sauveront en cas de panne inattendue. En cuivre et flexibles, avec un étui pratique de rangement, ils offrent une manipulation aisée grâce à leur grande flexibilité et leur poids léger. De plus, nous disposons d’une gamme de câbles professionnels d’une longueur allant jusqu’à 7 mètres.

Et s’il vous faut changer la batterie de votre voiture, nous disposons surement du modèle que vous recherchez.

Quelle que soit la qualité de votre véhicule, les batteries de voiture s’usent de temps en temps et doivent être remplacées. C’est juste l’un des éléments d’entretien courant auxquels vous êtes confrontés en tant que propriétaires d’un véhicule. Heureusement, installer une nouvelle batterie est un travail simple et rapide.

Ce dont vous aurez besoin :
Nouvelle batterie complètement chargée de chez Conrad
Clés ouvertes ou douilles
• Chiffons
• Sangle de transport de la batterie
Graisse de lithium
Gants
Etape 1

 

Identifiez les symboles positifs et négatifs et les câbles respectifs attachés à chacun. Détachez-les en commençant par la cosse négative avec une clé (de modèle 8 ou 10). Il est primordial de commencer par la borne négative et non positive afin d’éviter de créer un court-circuit.

 

Etape 2

 

Desserrez les boulons et les écrous qui maintiennent la batterie et enlevez-la doucement. Tenez bien compte que la batterie pèse lourd, entre 15 et 30 kg.
 
Etape 3

Installez votre nouvelle batterie et positionnez-la de sorte que la borne positive corresponde à la borne positive de l’emplacement du câble et faites de même pour la borne négative. Remettez et revissez tout ce qui maintient la batterie en place.

Etape 4

Rebranchez la cosse positive en premier et resserrez le collier avec une clé. Par la suite, faites pareil avec la borne négative. Utilisez une graisse anticorrosion pour prévenir le dépôt de corrosion blanc verdâtre pouvant empêcher le chargement de la batterie par la suite. A défaut, une vaseline ordinaire peut fonctionner. A l’aide de la clé, serrez le connecteur jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté. Répétez ensuite l’opération pour le poste négatif et le terminal.

Etape 5

Afin de vérifier si la batterie est bien fixée, remuez-là. Si elle se déplace, serrez la pince ou le système de retenue et le tour est joué. Vous pouvez désormais conduire en toute confiance.

Notre conseil : examinez les bornes fixées aux extrémités des câbles de la batterie pour vous assurer qu’ils soient propres et sans corrosion. Si ce n’est pas le cas, nettoyez-les à l’aide de bicarbonate de soude et d’une brosse. Plus vos pinces sont propres, meilleure sera la connexion de votre batterie.

 

Les pneus

 

Les différents systèmes de surveillance de la pression des pneus (ou TPMS) sont conçus pour surveiller la pression de l’air dans les pneus d’une voiture. L’idée derrière un système TPMS est principalement liée à la sécurité, car les pneus sous-gonflés offrent une conduite moins stable et sont plus sujets aux éventuelles éruptions.

Si votre véhicule ne dispose pas du système TPMS, nous avons l’accessoire parfait pour équiper votre voiture et sécuriser votre conduite. Sécurité, économie et environnement sont les objectifs de nos systèmes.

Ils permettent de conserver le gonflage correct et éviter le sous ou sur-gonflage pouvant affecter le comportement de votre véhicule. Ils permettent une pression parfaite des pneus et limitent ainsi l’usure de ces derniers. De plus, la bonne pression surveillée par le système TMPS limite la résistance au roulement et l’émission de CO2.

Lorsque vous souhaitez prendre la route, la plupart des personnes se contente de s’installer confortablement et démarrer le moteur. Mais ce qu’il est conseillé de faire avant tout départ est de donner un petit coup d’oeil autour de votre véhicule et de vérifier ainsi la pression de vos pneus. En gros, s’assurer de rouler dans de bonnes conditions.

Nos systèmes TMPS vous indique si vos pneus sont sous-gonflés et vous évite un éventuel accident. Il vaut mieux prévenir que guérir.

Installez ce système en 5 minutes :

Etape 1

Munissez-vous du système de votre choix :

Etape 2

 

Branchez l’écran principal sur la prise de votre allume-cigare. L’écran va rechercher un signal.

Etape 3

 

Vérifiez que la pression de vos pneus soit la bonne. Référez-vous à l’étiquette information se situant à l’intérieur de la portière côté conducteur pour connaître la pression suffisante des pneus (attention : parfois la pression des pneus avant n’est pas la même que celle des pneus arrière).

Etape 4

 

Installez les capteurs et leurs protections antivol sur chaque roue de votre véhicule.

 

 

Pour aller plus loin...

 

Les bougies d’allumage : cette procédure de bricolage simple peut donner aux voitures une meilleure cote de consommation de carburant et une conduite plus fluide. Les bougies d’allumage pour la plupart des voitures sont bon marché.
 
Les essuie-glaces : remplacez les bandes de caoutchouc usées des anciens essuie-glaces par des neuves. Changez les essuie-glaces pour des conditions de conduite optimales par temps de pluie. Des outils de base sont nécessaires, comme un tournevis et une nouvelle paire d’essuie-glaces.
 
Ampoules de phares : vérifiez à l’avant de votre voiture si des ampoules de phares brûlées doivent être remplacées. Assurez-vous aussi d’obtenir la bonne ampoule pour votre voiture et économisez de l’argent en la changeant vous-même.
 
Les fusibles : Si vos phares sont éteints, cela pourrait provenir d’un fusible grillé. Vérifier la boîte à fusibles de la voiture pour déterminer quel fusible doit être remplacé. Il existe trois principaux types de fusibles de voiture, à savoir : le tube de verre, la lame et la céramique. Consultez le manuel de votre voiture afin de trouver l’emplacement des boîtes à fusibles et le type requis.
 

Notre sélection