1. Guides et conseils
  2. Bricolage
  3. Robot humanoïde ia

Robot humanoïde ia

Avancé

Tuto créé par thomasllds, le 26 mars 2018

 

Voila maintenant plusieurs mois que je travaille sur mon temps libre (etudiant oblige) sur un robot.

Au delà de la partie robotique, j’ai également développé son logiciel. Je suis donc parti sur un windows 10 iot core installé sur le raspberry et créer un projet Universal Windows Apps en C# . il est capable de répondre quand on lui parle et pas seulement qu’avec des phrases ou des mots clefs le but est d’être le plus naturel possible.
Mais il peut aussi analyser son environnement et me lister tous les objets qu’il voit comme les visages. Il est capable de faire une estimation de l’age de la personne qui est en face mais également de savoir si celle-ci est maquillée ou non, si elle porte des lunettes, si elle a de la barbe, ou encore sa couleur de cheveux, ou encore de connaitre son émotion : triste, heureuse, méprisante ….
Il est également… pardon Téva (oui c’est son petit nom), Téva est également capable d’analyser ce qui se passe devant lui et de générer une phrase en fonction de son contexte de vision.
Autre fonctionnalité : il peut déterminer si la scène qui se trouve devant lui est osé ou complètement adulte.

Et maintenant, grâce à toute ces données que je peux recueillir de lui, je suis en train de lui développer un algorithme pour confronter ces données et le rendre vraiment autonome et en faire un bon compagnon.
Pour le moment ca reste qu’un prototype mais il va faire l’objet de ma première vidéo youtube dans moins d’un mois pour montrer la réalisation et expliquer comment tout ça peut fonctionner sur un ton humoristique :).

Robot humanoïde ia

 

Matériel nécessaire 

Suivez le guide !

  • La présentation de ce projet n'a pas un but de tuto organisé.

    Je travaille dessus depuis 5 mois mais quand j'aurais terminé mon code je ferais un repository sur github pour partager tout ça, accompagné d'une vidéo pour expliquer plus en détails les étapes sous forme de tuto.

    Mais pour le moment c'est légèrement prématuré mais je tenais a présenter mon projet tout de même.

  • Robot humanoïde ia

    Sur le corps on peut retrouver deux capteurs de distances à ultrason pour que quand on s'approche trop de lui d'un coté ou d'un autre il puisse réagir.


    Il a également un capteur de luminosité, un capteur de choc pour lui mettre des claques (HUMOUR) , un capteur d'humidité et de température et un jeu de LED infrarouge pour qu'il puisse filmer dans le noir.

  • Robot humanoïde ia

    Sur le corps on peut retrouver deux capteurs de distances à ultrason pour que quand on s'approche trop de lui d'un coté ou d'un autre il puisse réagir.

    Il a également un capteur de luminosité, un capteur de choc pour lui mettre des claques (HUMOUR) , un capteur d'humidité et de température et un jeu de LED infrarouge pour qu'il puisse filmer dans le noir

  • Robot humanoïde ia
  • Robot humanoïde ia

    A l'origine de ce projet, je m’étais mis au défi de réaliser un moule de mon visage que j'aurais automatiser par la suite.

    Mais ce moule à loupé à plusieurs reprise du coup le silicone spécial coûtant extrêmement cher je suis parti sur un singe intelligent.

    Avec un masque déjà fait, j'ai tout de même réalisé sa structure essentiellement composée de polystyrène.

    Les yeux : ce sont des billes de déo.
    J'ai glissé une camera dans l'une et une lentille de camera dans l'autre.

Une question, une hésitation ? Rejoignez notre communauté Facebook pour échanger sur le sujet !
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
Bosch Brand Weeks
* Remise valable uniquement sur les articles immédiatement disponibles des marques Bosch Professional, Bosch Home and Garden, Bosch Accessories et Dremel (statut de disponibilité vert). Valable jusqu'au 04.10.2026 sur conrad.fr (hors commandes Marketplace). Non cumulable avec d'autres codes avantages. Valable une seule fois par client professionnel/particulier. Une limitation de la quantité vendue peut être appliquée dans certains cas.