1. Guides et conseils
  2. Informatique & Bureautique
  3. Qu'est-ce que le disque dur SSD ?

Qu'est-ce que le disque dur SSD ?

SSD signifie “Solid-State Drive”. Cet équipement est utilisé comme disque dur dans les PC, les ordinateurs portables et les tablettes. De par son aspect extérieur, un SSD ne semble pas si différent d'un disque dur classique, mis à part le fait qu’il soit considérablement moins épais. Les orifices destinés aux vis de montage sont les mêmes que ceux des disques durs, tout comme la connexion SATA, ce qui permet de l’utiliser en remplacement de votre ancien disque dur. 

La grande différence entre un SSD et un disque dur traditionnel réside dans la technologie utilisée. C’est assez simple : un disque dur est composé d’un certain nombre de disques où une tête de lecture et d’écriture lit et écrit les données du disque en les parcourant à la vitesse de la lumière. Par contre, un disque SSD ne dispose pas de “disque” à proprement parler, mais il est construit à partir d’une mémoire flash, par exemple. La mémoire flash est entre autres également utilisée dans les cartes SD. La mémoire flash lit et écrit les données en lisant et en écrivant à plusieurs endroits en une seule action, ce qui rend le SSD beaucoup plus rapide qu'un disque dur classique.

Avantages d’un disque dur SSD

Le principal avantage d'un SSD est sa rapidité. La technologie SSD permet d'atteindre un temps d'accès de 0,1 ms ! À titre de comparaison, l’un des disques durs SATA le plus rapide est le Western Digital Raptor, dont le temps d’accès n’est “que” de 4,2 ms. Outre le temps d'accès, des vitesses de lecture et d'écriture supérieures à 500 Mo/s peuvent également être atteintes. Bien que le SSD soit nettement plus rapide que le disque dur traditionnel, il ne consomme pas plus d'énergie. En réalité, un SSD est beaucoup plus économique qu'un disque dur normal. Vous ne remarquerez certainement pas grand chose si il est intégré dans un PC, mais au sein d’un ordinateur portable, ce dernier aura une meilleure autonomie car le disque n’a alors plus besoin de tourner en continu. Et comme le SSD ne comporte aucune pièce mobile, cela le rend extrêmement silencieux, ce qui s’avère idéal pour un ordinateur portable ou un système HTPC. En outre, le disque SSD est plus résistant aux chocs que le disque dur traditionnel. Cela le rend ainsi compatible à une utilisation en extérieur.

SSD externe - Un disque dur externe résistant aux chocs

Bien qu'un disque dur externe SSD ne puisse pas totalement rivaliser avec le disque dur classique en termes de capacité de stockage, il peut être utilisé comme support de stockage externe. Sa vitesse peut être utilisée de manière optimale, surtout en association avec un boîtier USB 3.0. Après tout, un disque SSD est beaucoup plus rapide qu'un disque dur. La copie de données volumineuses est donc beaucoup plus rapide. En outre, il est particulièrement résistant aux chocs, ce qui s’avère donc idéal pour le transporter dans un sac à dos, chose qui pourrait générer des dégâts avec un disque dur traditionnel.

Les différents types de SSD

Les SSD les plus courants sont les SSD SATA 2,5”. En outre, quelques SSD IDE 2.5" sont  encore disponibles, mais leur commercialisation ne durera pas. En termes de format, ceux-ci sont similaires aux disques durs 2.5” qui sont déjà intégrés dans les ordinateurs portables.

Leurs caractéristiques identiques permettent de les intégrer dans un ordinateur portable en toute simplicité. Si toutefois vous avez un PC uniquement équipé de slots pour disque dur 3,5”, cela ne constitue aucun problème. Très souvent, un support compatible est fourni avec le disque SSD, de sorte qu'il puisse s'adapter à la baie pour disque dur 3,5 ”de votre boîtier PC. Ces supports sont également disponibles séparément. Si vous souhaitez vraiment profiter de l’expérience ultime en matière de vitesse, il existe également des disques SSD PCIe. Il s’agit de SSD qui ressemblent, par exemple, aux cartes son et s’insèrent également dans votre slot PCI. Cette connexion rend les SATA superflus et permet des vitesses de lecture supérieures à 1000 Mo/s et des vitesses d'écriture supérieures à 900 Mo/s. Cela signifie que vous pouvez copier un film Blu-ray de durée moyenne en 5 à 6 secondes environ.
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
Conrad pro Megadeals 
Offre réservée aux clients professionnels : limitée à une utilisation par compte client, valable jusqu’au 25/09/2026 sur conrad.fr. Remise de 10 % dès 100 € d’achats HT ou 15 % dès 300 € d’achats HT (calculée sur la valeur de la marchandise conservée après d’éventuels retours). Sont exclus de cette offre : les articles des marques Apple, Samsung, BambuLab, Raspberry Pi, et Nvidia, les articles non remisables, les commandes Marketplace (vendeurs tiers), les cartes cadeaux/prépayées, les livres et l'abonnement Conrad PRO. Non cumulable avec d’autres codes avantages. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités par commande. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Plus d'informations sur conr.fr/codeavantage