1. Guides et conseils
  2. Bricolage
  3. Avec l'electromobilite, economisez et respectez l'environnement
2

Avec l'electromobilite, economisez et respectez l'environnement

1

 

L'électromobilité gagne du terrain : les constructeurs automobiles élargissent considérablement leur offre de véhicules électriques, et l'infrastructure de charge se développe à mesure que le nombre de voitures électriques augmente. Cette tendance à l'électromobilité concerne non seulement les particuliers, mais également les entreprises, qui choisissent de compléter leur flotte avec des véhicules électriques, ce qui leur permet de réduire les coûts d'entretien des véhicules. De ce point de vue, les voitures électriques ont tout bon !

 

L'électromobilité, c'est l'avenir !

De nombreuses personnes hésitent encore à passer à l'électrique, notamment à cause d'un manque de connaissances et de confiance dans les innovations, et d'un attachement aux moteurs à combustion, présents sur le marché depuis des décennies. Pourtant, plusieurs arguments plaident en faveur de l'achat d'une voiture électrique pour remplacer votre ancien véhicule :

Moins d'énergies fossiles

Tous les experts s'accordent à dire que les réserves en énergies fossiles sont limitées et seront épuisées dans un avenir proche.
Bien que la consommation de ces énergies dans les pays industrialisés soit en baisse, la demande en pétrole des pays émergents est très importante au cours de leur période de développement, ce qui a pour conséquence une consommation mondiale en constante augmentation.

 

Moins de rejets de CO2

La combustion de pétrole ou de produits pétroliers libère, entre autres polluants, du dioxyde de carbone ; ce gaz à effet de serre est considéré comme la principale cause du changement climatique.
À cela s'ajoutent les problèmes environnementaux considérables liés à l'extraction, au transport et au raffinage du pétrole.

 

Des développements techniques importants

Le développement technique des moteurs électriques et des systèmes de contrôle associés a énormément progressé ces dernières années.
Équipés de nouvelles batteries au lithium plus performantes, les véhicules électriques bénéficient désormais d'une énorme puissance et d'une longue autonomie.

 

 

Différences entre un moteur électrique et un moteur à combustion interne

 

 

Moteur à combustion

Moteur électrique

Écologie

Malgré une filtration des gaz d'échappement, il provoque une pollution considérable de l'environnement causée par le dioxyde de carbone, les particules fines et les oxydes d'azote qu'il rejette.

Pas d'effet sur le climat, car l'électricité provient de sources renouvelables. La production de batteries est gourmande en énergie, ce qui alourdit le bilan carbone.

Complexité

Un moteur à combustion moderne et complexe comporte environ 2 500 pièces et est donc susceptible de subir des dommages.

Seulement 250 pièces environ. L'embrayage et le système d'échappement ne sont pas nécessaires.

Puissance

Puissance maximale à une vitesse donnée. Transmission manuelle requise.

Grande puissance dès le démarrage. Seule une simple boîte de vitesses est nécessaire.

Maintenance

Nécessité de changer régulièrement l'huile, le filtre à huile, les bougies d'allumage, le filtre à carburant, la courroie de distribution ou la chaîne de distribution. Si nécessaire, remplacement de l'embrayage, du filtre à particules ou du système d'échappement.

Le moteur ne nécessite généralement aucun entretien.

Climatisation

Le fonctionnement du compresseur de réfrigération entraîne une augmentation de la consommation de carburant. Le moteur dégage également de la chaleur.

La climatisation et le chauffage sont électriques, ce qui réduit l'autonomie maximale du véhicule.

Recharger correctement un véhicule électrique

La nécessité de recharger le véhicule est souvent citée comme étant le principal frein à l'achat d'une voiture électrique. Cependant, ce processus est aujourd'hui beaucoup plus rapide et facile qu'auparavant. En outre, il existe de nombreuses façons de recharger un véhicule électrique. Il n'est même pas nécessaire de posséder un dispositif de charge spécial sur le lieu de stationnement : il suffit d'une simple prise de courant. Mais le rechargement du véhicule peut également se faire de manière plus pratique et plus rapide :

Charge via une prise murale

Cette option de charge est simple et permet de recharger le véhicule électrique dans n'importe quelle prise standard mise à la terre ou prise CEE. Le boîtier de commande (ICCB In Cable Control Box) est intégré dans le câble afin que la prise ne soit pas surchargée par les besoins énergétiques du véhicule. L'inconvénient de cette méthode est le temps de charge (plusieurs heures).

Voir tous les câbles de charge >

Charge via une wallbox

La wallbox est connectée en permanence au réseau électrique et peut fournir une puissance de charge allant jusqu'à 22 kW, en fonction des câbles d'alimentation. Elle réduit considérablement les temps de charge et permet de réutiliser le véhicule rapidement. Lorsque le câble de la wallbox est connecté au véhicule, le chargeur dans le véhicule détecte la charge que la connexion électrique peut supporter.

Voir toutes les stations de charge >

Charge dans des stations publiques

Les stations de charge publiques sont généralement équipées de prises pour les fiches normalisées de type 2. Par conséquent, il est indispensable d'avoir à disposition dans le véhicule un câble de charge qui puisse être branché sur le véhicule et possède une fiche de type 2. Un câble équipé d'une fiche CCS ou CHAdeMO ne convient que pour les stations de charge rapide à courant continu.

Voir toutes les stations de charge >

 

Avantages et inconvénients des différents modes de charge

La plupart des propriétaires de voitures électriques utilisent leur propre station de charge ou une wallbox dans leur garage. Mais il est judicieux de laisser un câble de charge dans le véhicule pour ne jamais se retrouver avec une batterie à plat, même en cas d'imprévu...

 

Avantages

Inconvénients

Prise

Une prise murale ordinaire suffit. Pas de dépendance aux stations de charge publiques.

Requiert un câble de charge ICCB. Processus de charge long.

Wallbox

Charge à la maison, dans le garage. Le processus est beaucoup plus rapide qu'avec une prise murale.

La wallbox nécessite son propre câble d'alimentation. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Station de charge publique

Augmente l'autonomie du véhicule. Charge rapide. Possibilité de charge en partie gratuite.

Vous devez emmener le câble de charge avec vous. Le véhicule est garé dans un lieu public pendant le processus de charge.

 

Combien de temps faut-il pour recharger un véhicule électrique ?

Le temps nécessaire à la charge complète d'une voiture électrique dépend de différents facteurs. Tout d'abord, l'état de charge de la batterie est déterminant. Si la batterie n'est que partiellement déchargée, la charge sera beaucoup plus rapide que si elle est complètement déchargée.

La capacité de la source de courant de charge joue également un rôle important. En effet, la batterie du véhicule peut souvent absorber plus d'énergie que la source d'alimentation ne peut en fournir. C'est pourquoi la wallbox ou le contrôleur de câble indique au chargeur situé dans le véhicule la capacité de charge de la prise.

Si la puissance de la prise est limitée, les temps de charge seront plus longs. Pour un véhicule de milieu de gamme comme la Volkswagen ID.3 qui possède une batterie de 58 kWh (kilowattheures), les temps de charge sont les suivants :

  • Avec une prise de 3,68 kW : 15,8 heures
  • Avec une station de charge de 7,4 kW : jusqu'à 7,8 heures
  • Avec une station de charge de 11 kW : jusqu'à 5,3 heures
  • Avec une station de charge de 22 kW : jusqu'à 2,6 heures

Voir tous les produits Technologie de charge électromobilité >
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
Conrad pro Megadeals 
Offre réservée aux clients professionnels : limitée à une utilisation par compte client, valable jusqu’au 25/09/2026 sur conrad.fr. Remise de 10 % dès 100 € d’achats HT ou 15 % dès 300 € d’achats HT (calculée sur la valeur de la marchandise conservée après d’éventuels retours). Sont exclus de cette offre : les articles des marques Apple, Samsung, BambuLab, Raspberry Pi, et Nvidia, les articles non remisables, les commandes Marketplace (vendeurs tiers), les cartes cadeaux/prépayées, les livres et l'abonnement Conrad PRO. Non cumulable avec d’autres codes avantages. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités par commande. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Plus d'informations sur conr.fr/codeavantage