Tous les produits
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Les modélistes* qui construisent avec un grand souci du détail de magnifiques modèles sur pied qui, une fois terminés, sont bien protégés de la poussière et des manipulations brutales dans des vitrines bien éclairées, n'ont pas besoin d'électronique de modélisme. Mais lorsqu'il s'agit d'équiper un modèle de lumières ou de faire bouger ou tourner certaines pièces de manière fidèle à l'original, les choses deviennent déjà plus intéressantes. C'est au plus tard lorsque le modèle fini doit être commandé par radio que l'électronique de modélisme entre en jeu.
En effet, les fonctions de direction, de commande et de commutation les plus diverses doivent être réalisées de manière fiable. Et pour cela, il faut des composants high-tech qui doivent être correctement installés, raccordés de manière professionnelle et parfaitement réglés.
Tous ceux qui ont déjà eu la chance de jeter un coup d'œil à l'intérieur d'une maquette de bateau, d'un hélicoptère ou d'un modèle de camion ou de jet savent de quoi il s'agit.
Mais c'est précisément cette combinaison de modélisme éprouvé et d'électronique de pointe qui rend le modélisme RC (Radio Controlled = télécommandé) intéressant pour tant de gens.
Qu'il s'agisse de modélisme naval, automobile, aérien ou fonctionnel, dès qu'un modèle doit être déplacé conformément à son modèle, la technique de télécommande entre en jeu. Et c'est justement dans ce domaine que le développement a fait d'énormes progrès ces dernières années.
Quel drame il y a quelque temps encore, lorsque seules les gammes de fréquences 27, 35 ou 40 MHz étaient disponibles pour le pilotage de modèles réduits. En plus des perturbations de fréquences causées par les radios CB très répandues à l'époque, de nombreux modèles ont été cassés à cause de la double occupation des canaux d'émission. Plus d'un amateur de modélisme a dû faire preuve ici d'un seuil de douleur très élevé pour ne pas perdre l'envie de pratiquer son hobby. Mais ce désastre est désormais définitivement révolu, pour le plus grand plaisir de nombreux passionnés de modélisme.
La nouvelle technique de radiocommande avec 2,4 GHz
Avec la libération de la bande de fréquence 2,4 GHz et la disponibilité de techniques d'émission et de réception techniquement sophistiquées issues du domaine WLAN, ce n'était qu'une question de temps avant que cette technique intelligente ne soit également utilisée pour les télécommandes de modélisme. Et l'introduction de la nouvelle technique de télécommande 2,4 GHz n'a pas seulement résolu de nombreux anciens problèmes. De nouvelles caractéristiques très intéressantes ont également été rendues possibles :
Une plus grande sécurité de transmission
Contrairement aux anciens systèmes qui émettaient en permanence sur un canal fixe, les nouvelles télécommandes sautent d'un canal à l'autre et n'occupent plus l'un des quelque 80 canaux disponibles que pendant une fraction de seconde. Ce procédé, appelé "Frequency Hopping", a le grand avantage de ne perdre qu'un minimum d'informations si un canal devait être perturbé. De plus, certaines télécommandes supportent la fonction LBT (Listen Before Talk). Avec cette fonction, l'émetteur vérifie d'abord si le nouveau canal est vraiment libre avant d'envoyer ses informations au récepteur sur la fréquence de ce canal.
Meilleure suppression des interférences
Comme le récepteur est lié numériquement à l'émetteur, le récepteur ne réagit qu'aux signaux de "son" émetteur. L'utilisation parallèle de plusieurs émetteurs ou modèles dans un espace restreint (par exemple sur un terrain d'aéromodélisme ou lors d'une course de modèles réduits) n'est donc plus du tout un problème avec les radiocommandes 2,4 GHz.
Correction des erreurs de transmission
Grâce à la transmission d'informations supplémentaires, le récepteur a la possibilité de vérifier l'exactitude du signal reçu. Ainsi, le récepteur du modèle ne peut transmettre que des informations de commande correctes aux servos, régulateurs et composants électroniques. La vie autonome tant redoutée des modèles en raison de perturbations appartient donc au passé.
Transmission rapide du signal
En raison de la plus grande largeur de bande des canaux de transmission, les informations de commande sont transmises avec une plus grande résolution et à une vitesse plus élevée. En combinaison avec des servos rapides, des mouvements de commande réflexes, tels qu'ils sont nécessaires par exemple pour le pilotage de voitures miniatures rapides, sont ainsi possibles en une fraction de seconde.
Pose facile des antennes
Comme les antennes d'un système de télécommande 2,4 GHz ne mesurent qu'environ 3 cm de long, il est plus facile de les "cacher" dans le modèle. Les modèles particulièrement fidèles à l'original sont nettement valorisés lorsqu'aucun long fil d'antenne ne vient gâcher leur apparence. De plus, une antenne d'émission courte facilite considérablement la manipulation des émetteurs de télécommande. Les antennes télescopiques extensibles, qui ont tendance à se plier ou à se casser, n'existent plus.
Utilisation d'un canal de retour
Les télécommandes de modélisme de qualité ne se contentent pas de transmettre des signaux de commande de l'émetteur au récepteur du modèle. Le canal de retour permet de transmettre des informations du modèle à la télécommande. En combinaison avec les capteurs de télémétrie correspondants, l'écran de l'émetteur peut afficher entre autres la puissance et la qualité du signal du récepteur, la tension de l'accu du récepteur, la température du moteur ou encore l'altitude ou la vitesse de vol.
Bien entendu, il existe également une large offre de télécommandes 2,4 GHz couvrant toute la gamme des possibilités d'utilisation. L'offre s'étend de la simple télécommande à bouton rotatif à 2 canaux pour les modèles de voiture aux émetteurs manuels ou pupitres entièrement équipés permettant de piloter des hélicoptères, des jets et des gros modèles hors de prix, en passant par des télécommandes manuelles à 4 canaux peu coûteuses.
Récepteur avec fonctions supplémentaires
Comme il est possible d'utiliser ou de lier plusieurs récepteurs 2,4 GHz à un émetteur 2,4 GHz, de nombreux amateurs de modélisme profitent naturellement de cette option et construisent leur propre récepteur dans chaque modèle.
Ainsi, il est possible de passer très rapidement d'un modèle à l'autre sur un terrain d'aéromodélisme, par exemple. Certains récepteurs sont équipés de deux ou même de quatre étages de réception, chacun avec sa propre antenne.
L'avantage est que chaque antenne peut être orientée dans une direction différente, ce qui permet au modèle de bénéficier d'une réception parfaite, quelle que soit l'attitude de vol ou la situation de conduite.
En outre, les fabricants "emballent" d'autres fonctions utiles dans les récepteurs. Ainsi, un récepteur gyroscopique dispose d'une électronique intégrée avec des capteurs de position et d'accélération, afin de maintenir par exemple un modèle volant absolument stable dans toutes les positions de vol. Un vent transversal soudain à l'atterrissage ne fait alors plus dévier le modèle de sa trajectoire.
Dans un émetteur de télécommande, les mouvements des manches ainsi que les positions momentanées des interrupteurs et des régulateurs rotatifs/poussoirs sont convertis en signaux électroniques. Ces signaux sont codés (cryptés) et transmis par radio au modèle. Dans le modèle, les informations de commande électroniques doivent être reçues, décodées et reconverties en un mouvement mécanique.
Les servos de modélisme ont été développés pour transformer un signal de commande en mouvement. Outre un système électronique, les servos comprennent un petit moteur qui entraîne un levier de friction (croix de levier) via un engrenage. Le mouvement du levier est proportionnel à celui du manche. Si le manche à balai est en position centrale, le levier du servo est également en position centrale. Si le manche est dévié, le levier du servo se déplace simultanément dans la même direction.
Ce qui est techniquement assez facile à réaliser côté émetteur via des potentiomètres ou des capteurs à effet Hall représente déjà un défi bien plus grand dans le modèle réduit. En effet, les spécialistes du modélisme posent les exigences les plus diverses aux servos de leurs modèles. Vous trouverez de plus amples informations dans notre guide sur les servos de modélisme.
Outre la commande mécanique des gouvernes ou de la tringlerie de direction, il est également nécessaire de pouvoir influencer les moteurs à l'aide de la télécommande. Il existe à cet effet des régulateurs de moteur ou des variateurs de vitesse qui sont commandés de la même manière qu'un servo. Cela signifie que le régime du moteur est modifié en fonction de la position du manche de l'émetteur.
Régulateur de vitesse ou régulateur de vitesse
Bien que l'on parle souvent de régulateurs de vitesse, il ne s'agit pas toujours de régulateurs de vitesse, mais en grande partie de variateurs de vitesse. Cela signifie que si le manche de l'émetteur est réglé sur 50% de la puissance maximale pour la fonction moteur, le régulateur de vitesse alimente le moteur du modèle avec 50% de la puissance de l'accu. Un régulateur de vitesse ne peut pas détecter ou influencer si le moteur fonctionne réellement à 50 % de sa puissance ou s'il tourne plus ou moins vite en raison d'une charge variable.
En revanche, un régulateur de vitesse enregistre la vitesse de rotation momentanée du moteur et ajuste automatiquement l'énergie pour le moteur si la vitesse de rotation augmente ou diminue en raison d'un changement de charge. Ce mode de régulation (Govener-Mode) est par exemple important pour les hélicoptères électriques, car ils doivent fonctionner avec un régime de rotor constant.
Régulateur Brushed ou régulateur Brushless
Pour choisir le variateur de vitesse approprié, il faut d'abord tenir compte du moteur. Si le moteur est un moteur à collecteur, dans lequel le courant est transmis à l'induit par deux balais de charbon (brosse = brush), il faut également utiliser un régulateur brushed.
Les moteurs brushed présentent toutefois de nombreux inconvénients. Les charbons s'usent et doivent être entretenus ou remplacés en permanence. Lorsque le moteur est en marche, il se produit sur les balais ce que l'on appelle un feu de balais, qui peut entraîner des perturbations considérables dans la réception des signaux de la télécommande.
C'est pour cette raison que les moteurs brushless se sont de plus en plus imposés dans le domaine du modélisme. Ces moteurs fonctionnent comme des moteurs triphasés, ils ont donc trois câbles de raccordement et se passent de balais de charbon (brushless). Par conséquent, ces moteurs nécessitent des régulateurs brushless spécialement conçus.
Les illustrations suivantes montrent les différences entre les deux types de moteurs :
Régulateur de vitesse ou régulateur de vol
En principe, le modèle entraîné par un moteur électrique n'a pas d'importance, mais selon le modèle pour lequel un variateur de vitesse/régulateur de vitesse est nécessaire, les régulateurs ont des caractéristiques de performance correspondantes.
Alors que dans un modèle de voiture ou de bateau, il est tout à fait logique de pouvoir faire tourner le moteur d'entraînement dans les deux sens, les modélistes n'attachent pas d'importance à ce que l'hélice de leur modèle de vol puisse également tourner en arrière.
Dans ce cas, une fonction de freinage raisonnable est beaucoup plus importante, afin que, par exemple, sur les modèles de planeurs électriques, l'hélice s'arrête immédiatement lorsque le moteur est coupé et se replie proprement vers l'arrière. Si l'hélice continuait à tourner comme une girouette sans l'entraînement du moteur, le modèle ne pourrait pas passer à un vol à voile raisonnable.
En revanche, le modélisme naval nécessite des régulateurs ou des variateurs de vitesse spéciaux qui peuvent être refroidis à l'eau. C'est la raison pour laquelle les modèles de régulateurs les plus divers sont proposés.
Respecter les données techniques
Lors du choix d'un variateur/régulateur de vitesse, il faut impérativement tenir compte des données techniques dans tous les cas. Alors que le courant maximal et la tension de service maximale ne doivent en aucun cas être dépassés, l'indication des enroulements du moteur (turns*) est une valeur minimale en dessous de laquelle il ne faut pas descendre pour les régulateurs de modèles réduits de voitures.
Étant donné que les régulateurs protègent parfois aussi, par exemple, les accus Lipo contre une décharge profonde et qu'ils peuvent être adaptés individuellement au moteur raccordé, il faut absolument respecter les instructions du fabricant et de programmation lors de l'installation.
Notre conseil pratique : Turns
*Comme le courant absorbé par les moteurs de modèles réduits varie fortement et dépend toujours de la situation de conduite du moment, les amateurs de modèles réduits ne choisissent pas leur variateur de vitesse en fonction du courant, mais en fonction du nombre d'enroulements du moteur "Turns". Plus le nombre d'enroulements du moteur est faible, plus le courant que le moteur peut absorber est élevé. Par conséquent, le régulateur doit être conçu de manière à ce que le nombre de tours du moteur utilisé soit identique ou supérieur au nombre de tours que le régulateur peut supporter.
Si un modèle réduit doit être équipé d'autres fonctions que celles de conduite et de direction, des modules électroniques sont nécessaires. Avec ces modules et un peu d'habileté, il est alors très facile d'allumer et d'éteindre les feux de position, les phares, les relais ou d'autres consommateurs à l'aide de la télécommande. Si, en plus, un bruit de moteur fidèle à l'original retentit sous le capot, c'est le modélisme dans sa forme la plus belle.
La fiabilité de l'alimentation électrique du modèle via une batterie d'aiguillage est également un aspect très important. Pour améliorer la sécurité de fonctionnement de leurs modèles, de nombreux passionnés de modélisme utilisent deux accumulateurs pour alimenter le récepteur et les servos. Un aiguillage d'accu surveille alors la tension des deux accus et utilise toujours l'accu avec la tension la plus élevée pour l'alimentation du modèle. Si un accu devait tomber en panne pour des raisons techniques, le deuxième accu peut toujours alimenter le modèle en énergie de manière fiable.
Les passionnés de modélisme ne doivent pas seulement tout savoir sur leur modèle et sur l'électronique intégrée. Ils doivent également s'y connaître en matière d'accus et de technique de charge. C'est d'ailleurs une nécessité absolue, car les batteries fournissent aux modèles une énergie vitale, voire indispensable à leur survie. C'est pourquoi de nombreux modélistes expérimentés accordent une grande importance à la fiabilité de l'alimentation électrique de leurs modèles.
Accumulateurs NiMH et packs d'accumulateurs
Les accumulateurs ronds NiMH disponibles dans le commerce, par exemple de type Mignon, sont utilisés en premier lieu pour l'alimentation de l'émetteur dans les kits d'entrée de gamme. Pour l'alimentation du récepteur, il est préférable d'utiliser des packs d'accumulateurs soudés de différentes formes.
En effet, avec les secousses auxquelles un modèle est soumis en permanence lors de son utilisation, les contacts dans un boîtier de batterie peuvent rapidement entraîner des interruptions ou des contacts vacillants.
Les conséquences de tels contacts branlants sont des ratés du système de réception qui peuvent conduire à une perte totale de contrôle. Un cauchemar pour tout amateur de modélisme.
Piles au lithium
Dans le domaine des accumulateurs de propulsion, les accumulateurs lithium-polymère (LiPo) ont depuis longtemps pris le pas sur les accumulateurs NiMH. Ce n'est pas étonnant, car les accumulateurs LiPo présentent un poids inférieur et une densité énergétique nettement supérieure à celle des accumulateurs NiMH.
Toutefois, ces accumulateurs demandent à être traités correctement. Une décharge trop profonde est tout aussi nocive qu'une surcharge. Dans les cas extrêmes, cela peut entraîner une destruction mécanique de l'accu avec un risque aigu d'incendie et d'explosion.
C'est pourquoi il est important de définir le type d'accu et le nombre d'éléments lors de la programmation des régulateurs/variateurs de vitesse. Les régulateurs/variateurs arrêtent alors le moteur ou réduisent la puissance en cas de risque de décharge profonde.
Afin de pouvoir surveiller chaque élément lors du processus de charge, les batteries LiPo disposent, en plus des câbles de raccordement à courant fort, de raccords d'équilibrage spéciaux. Étant donné que les batteries LiPo ne sont en partie recouvertes que d'un film, il faut en outre veiller à ce que les objets pointus ou tranchants ne puissent pas endommager l'enveloppe extérieure.
Toutefois, si elles sont manipulées correctement, les batteries LiPo offrent un plaisir de conduite et de vol de longue durée.
Accumulateurs au plomb
Mais si vous pensez qu'à l'époque des batteries au lithium et des moteurs brushless, les batteries au plomb éprouvées ne sont plus nécessaires, vous vous trompez. Dans le domaine du modélisme naval, les accumulateurs au plomb sont toujours très appréciés, car ils sont d'une part hautement capacitifs et d'autre part peu coûteux. De plus, vous avez besoin du poids élevé des accumulateurs pour que les modèles réduits de bateaux fidèles à l'original présentent la bonne tenue à l'eau.
Mais les fans de modèles réduits équipés de moteurs à combustion au méthanol utilisent aussi volontiers des accumulateurs au plomb. Une fois comme alimentation électrique pour la bougie de préchauffage ou pour alimenter le démarreur électrique. Ils utilisent de préférence des accumulateurs plomb-gel, car ils ne fuient pas et peuvent être utilisés dans n'importe quelle position.
Les grandes batteries au plomb sont également utilisées pour recharger rapidement les batteries de traction ou d'aviation lorsque l'on se trouve en plein air et qu'aucun raccordement électrique n'est disponible.
Chargeurs pour modèles réduits
Contrairement aux chargeurs de piles rondes usuels que l'on trouve dans tous les ménages, les chargeurs de modélisme se distinguent par leur capacité à charger des packs d'accumulateurs à plusieurs cellules. De plus, les chargeurs sont conçus de manière à pouvoir charger et aussi décharger des accus de différentes technologies comme NiCd, NiMH, LiPo, LiIon, LiFePO ou plomb.
Mais ce n'est pas tout. De nombreux passionnés de modélisme utilisent des accumulateurs interchangeables pour pouvoir faire fonctionner leur modèle sans devoir faire de longues pauses de chargement. Dans ce cas, il est pratique que le chargeur puisse charger deux accus ou plus en même temps.
Et pour que les batteries puissent être rechargées rapidement, les chargeurs fonctionnent avec des courants de charge parfois très élevés. Pour cela, il faut bien sûr que les câbles de chargement et les connecteurs soient parfaitement adaptés aux accumulateurs, sinon des erreurs de contact et des dommages peuvent très vite survenir.
Étant donné que les chargeurs sont utilisés aussi bien à la maison qu'en déplacement, de nombreux appareils disposent d'une prise 12 V en plus d'une prise 230 V. Ainsi, en déplacement, la batterie de la voiture peut servir de source de tension. D'autre part, certains clubs-hôtels, qui doivent se passer d'un raccordement électrique 230 V, disposent de puissantes installations solaires 12 V auxquelles les chargeurs peuvent également être raccordés. Les chargeurs qui ne disposent que d'un raccordement 12 V sont tout simplement alimentés à la maison par des blocs d'alimentation 12 V puissants.
L'abréviation FPV signifie First Person View (vue à la première personne) et signifie dans ce contexte quelque chose comme la vue depuis le cockpit du modèle. En principe, le FPV permet de réaliser ce dont les amateurs de modélisme rêvent depuis de nombreuses années. Ils peuvent désormais voir exactement ce qu'il en serait s'ils pouvaient eux-mêmes voler avec leur modèle ou regarder à travers le pare-brise de leur voiture miniature.
Pour ce faire, de petites caméras légères et performantes sont installées dans le modèle et transmettent leurs signaux d'image par radio à un récepteur. Les images peuvent ensuite être visualisées sur un smartphone, une tablette ou un écran.
Si le modèle doit être piloté exclusivement depuis la vue du cockpit, les lunettes à écran ont largement fait leurs preuves. Il faut toutefois un peu de pratique pour que cette vision inhabituelle soit perçue comme normale. En premier lieu, les copters ou les drones sont équipés de caméras, mais il faut tenir compte des dispositions légales.
Conditions légales pour le vol FPV
En règle générale, les drones ou les copters de la catégorie ouverte ne peuvent être pilotés qu'à vue. Cela signifie que la personne à l'émetteur doit voir son drone à tout moment. En conséquence, il ne doit pas non plus voler trop loin, sinon la situation de vol n'est pas clairement identifiable.
L'utilisation de lunettes vidéo pour piloter le copter n'est autorisée que si une autre personne qualifiée (spotter) observe le modèle en permanence à portée de vue. La personne qui observe doit se trouver à proximité de la personne portant les lunettes FPV et être en mesure d'attirer l'attention sur les dangers. Ceci est alors considéré comme une opération dans le champ de vision du pilote. En outre, l'enregistrement est obligatoire et, selon le type d'exploitation, une preuve de compétence est requise. 
La classe royale du vol FPV
Entre-temps, le vol FPV s'est également imposé sur la scène des courses. Des Racecopters puissants y sont utilisés pour voler à une vitesse folle dans des parkings ou pour attirer des dizaines de milliers de visiteurs lors de grandes courses dans des lieux épiques, comme la Drone Champions League (DCL).