Retrouvez chez Conrad toutes les grandes marques d’automates programmables : Crouzet, Schneider, Eaton, Siemens…Quel que soit le type d’automate programmable que vous recherchez, Conrad vous accompagne dans votre projet d’automatisation et multiplie vos chances de trouver ce qu’il vous faut grâce à une grande variété de marques. Sur notre site, retrouvez en effet les plus grandes marques fabriquant la pièce que vous attendez. Automate programmable Siemens, Phoenix Contact ou Wago : découvrez les différents produits proposés par chacune de ces grandes marques et optez pour le fabricant qui vous convient, en quelques clics seulement.
Tous les produits


Schneider Electric TM3AI8 TM3AI8 Module d'extension

WAGO 750-652 API - Interface sérielle 750-652 1 pc(s)

Schneider Electric TM3AQ4 TM3AQ4 Module d'extension

API - Ecran optionnel Siemens 6AV21232GB030AX0 24 V/DC 1 pc(s)

Schneider Electric TM221CE24R TM221CE24R API - Module d'extension

Siemens 6ES7136-6AA00-0CA1

Siemens 6ED1052-2MD08-0BA2 Module de commande 12 V/DC, 24 V/DC

Siemens 6ES7214-1HF50-0XB0 6ES72141HF500XB0 API - Module d'alimentation

Revolution Pi by Kunbus RevPi Connect SE 32 GB PR100370 API - Module d'extension 24 V/DC
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations sur les commandes programmables (SPS)
-
SPS - signification et domaines d'application
-
Mise en place d'une commande programmable en mémoire
-
Les principaux critères d'achat pour les systèmes SPS
-
FAQ - questions fréquemment posées sur les SPS
API - signification et domaines d'application
L'abréviation SPS représente la commande programmable par mémoire. Dans la pièce en langue anglaise, le terme « programmable Logic Controller » ou « PLC » est généralement utilisé. Les commandes programmables permettent de commander ou de régler des machines ou des installations. Un contrôleur logique programmable ou un contrôleur programmable est programmable sur une base numérique et peut être adapté en fonction de vos besoins. Compte tenu de la complexité croissante des machines et des installations de fabrication modernes, cette solution d'automatisation n'est plus à prendre en compte dans la vie quotidienne industrielle.

Les premiers systèmes de ce type sont destinés aux deux ingénieurs, Richard E. Morley et Odo J. À l'arrière. Alors que Morley a présenté en 1969 son « Modicon 084 » en tant que « calculatrice logique séquentielle basée sur des semi-conducteurs », Odo J. Struger participe au développement d'un SPS pour l'entreprise basée dans le Wisconsin Allen-Bradley. Les deux ingénieurs sont considérés comme l'auteur de la commande programmable en mémoire. Avec le temps, les exigences ont augmenté - le développement SPS a progressé et a généré de nombreuses variations différentes.
Les commandes programmables sont la solution idéale pour les applications, les machines, les installations et les processus qui doivent être contrôlés ou réglés individuellement à l'aide de la technique numérique . La commande SPS est omniprésente dans la vie quotidienne et est utilisée, par exemple, pour les feux de signalisation, les fauteuils roulants ou les volets roulants ainsi que pour les installations de chauffage ou de portes. Elle se trouve entre autres dans les machines d'emballage, dans le traitement de l'acier ou dans les installations de grue.
Mise en place d'une commande programmable en mémoire
Au fil du temps, la commande programmable par mémoire a été développée et adaptée aux besoins de l'industrie. Les commandes SPS offrent de nombreux avantages : en raison de leur flexibilité, elles peuvent être utilisées dans les secteurs les plus divers. Des modifications sont possibles à tout moment sans toucher au matériel. Même les exigences élevées sont les appareils programmables individuellement pour la commande et la régulation de la machine. Elles sont généralement montées peu encombrantes. En plus de la possibilité d'entretenir à distance des commandes API intégrées, leur capacité de communication est également un avantage. Cependant, pour pouvoir utiliser les ensembles de commande en conséquence, une expertise approfondie est nécessaire en fonction du domaine d'utilisation.

Un PLC classique se compose des éléments suivants :
-
Par exemple, l'appareil de commande est couplé avec des palpeurs, des barrières photoélectriques ou des capteurs de température via les entrées. Cela permet à l'API de déterminer à tout moment l'état actuel de la machine.
-
Les sorties sont connectées à des actionneurs, par exemple avec des vannes hydrauliques, à l'aide desquelles l'API commande la machine.
-
Le programme utilisateur, le logiciel API, détermine la manière dont les sorties doivent être commutées en fonction des entrées.
-
Les interfaces servent à relier les SP à d'autres systèmes.
-
Une alimentation électrique, un processeur ainsi qu'un système de bus interne complètent le paquet SPS.
Les principaux critères d'achat pour les systèmes SPS
Lors de l'achat de commandes programmables par mémoire, il convient d'abord de déterminer le type d'API qui convient à l'usage prévu.

Un API classique est normalement programmé à l'aide d'un ordinateur, alors qu'aucun ordinateur n'est nécessaire pour le fonctionnement même. Il convient de distinguer entre API modulaire, compacte et slot. Les PLC compacts sont généralement moins chers et peu encombrants et prennent principalement en charge les tâches d'automatisation de faible envergure. En plus des applications basées sur PC, il existe des API compactes que vous pouvez programmer sans PC à l'aide d'un panneau de commande. Pour les solutions modulaires, vous pouvez assembler l'unité de commande à partir de modules enfichables individuels de manière flexible pour programmer des tâches de commande et de régulation plus complexes. Les API slot sont des modèles qui sont réalisés sous forme de carte enfichable PC. Les commandes SPS doivent également être distinguées en fonction de leur mode de fonctionnement. En plus des modèles orientés cycle qui vérifient les entrées dans un cycle prédéfini et des API cycliques avec traitement par interruption, des modèles basés sur des événements sont également disponibles.
Lors de l'achat de commandes SPS, vous devez être attentif au nombre d'entrées et de sorties. Il est souvent nécessaire de contrôler des paramètres supplémentaires qui n'ont pas été pris en compte lors de la planification. Vérifiez également si vous avez besoin d'un système SPS avec écran tactile et écran tactile intégré. Dans certains cas, il suffit de lire et de gérer la commande programmable par le biais d'une infrastructure informatique existante.
Dans notre boutique en ligne, vous trouverez différents SPS, y compris les modèles et modules Arduino, Berghof, Panasonic, Raspberry ou Unitronics. En plus d'un large choix de compositeurs, de commandes et de HMI « Phoenix contact » pour PC industriels, il existe des systèmes et accessoires Siemens ainsi que des systèmes de formation spéciaux.
Des relais de commande Eaton, des panneaux tactiles Crouzet ou Schneider Electric, HMI de différents fabricants, des commandes IDEC et des passerelles in.hub conçues pour l'environnement industriel 4.0 sont également disponibles. Notre boutique en ligne propose un large choix de boîtiers pour capteurs et actionneurs. En plus des différents modules de commande, modules et accessoires de montage, nous utilisons des systèmes d'E/S de Weidmüller, WAGO et Wachendorff.
Notre Conseil pratique : documentation
Grâce à une documentation détaillée et facile à comprendre de l'API dans le code logiciel, vous pourrez permettre à tous les futurs utilisateurs de comprendre rapidement le sens et l'objectif de l'API de s'y adapter et de s'y adapter.
FAQ - questions fréquemment posées sur les SPS

QU'est-ce qu'un VPS ?
Le VPS est une commande à programmation par connexion basée sur des commutateurs de relais. Comme ce type de commande est câblé, il ne peut être personnalisé qu'avec un effort, en fonction des nouvelles conditions, contrairement à l'API.
Quels sont les inconvénients d'un SPS ?
Le coût d'achat d'un API est généralement plus élevé que pour un VPS, ce qui rend un API plus rare pour les petites applications. Un personnel qualifié est également nécessaire pour la programmation.
À quoi sert un module HMI ?
HMI signifie Human machine interface et désigne une interface entre l'homme et la machine. Afin que les utilisateurs puissent utiliser et contrôler les machines sans avoir à connaître la programmation SPS, ces interfaces utilisateur intuitives sont intégrées si nécessaire.
Un incontournable pour chaque boîte à outils
La boîte à outils d'un exploitant comprend de nombreux équipements, y compris des commandes programmables par mémoire ! Découvrez pourquoi un API appartient à votre boîte à outils dans notre guide !