- Type de produit
- Caméra de surveillance12
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Dahua Technology6ABUS5HIKVISION4Burg Wächter2m-e modern-electronics2Dexlan1HiWatch1Lupus1Ubiquiti Networks1
- Type de caméra
- Caméra5Caméra dôme4Caméra compacte1
- Spécificités
- avec LED IR9avec spot de lumière blanche3avec détection automatique2avec microphone2avec reconnaissance des personnes2avec zoom optique2objectif motorisé1
- Lieu d'utilisation
- extérieure9intérieure5stationnaire2
- Norme du signal
- Résolution (max.)
- Alimentation
Cameras De Surveillance Filaires
22 RésultatsABUS TVCC34011 TVCC34011 analogique-Caméra de surveillance 720 x 480 pixels
ABUS TVCC40011 TVCC40011 AHD-Caméra de surveillance 720 x 480 pixels 600 TVL
ABUS HDCC68551 analogique, AHD, HD-TVI, HD-CVI-Caméra de surveillance 3840 x 2160 pixels
Burg Wächter BWFC-260KEIF 505112 AHD, analogique, HD-TVI, HD-CVI-Caméra de surveillance 1920 x 1080 pixels
Burg Wächter BWFC-261KBIABWFC-261KBIA 503112 -Caméra de surveillance 1920 x 1080 pixels
Lupus LE 221 PoE 10221 IP-Caméra de surveillance 3840 x 2160 pixels
ABUS HDCC62522 analogique, AHD, HD-TVI-Caméra de surveillance 1920 x 1080 pixels
m-e modern-electronics DC SZ30A-W 55316 -Caméra de surveillance 1920 x 1080 pixels

m-e modern-electronics BC SZ50-W 55321 -Caméra de surveillance

Dexlan disque calculateur profondeur champ pour cameras

Détecteur de porte sans fil - DHI-ARD323-W2(868)

Hikvision DS-2CD2146G2H-ISU(2.8mm)(eF) Caméra réseau dôme fixe 4 MP alimentée par Darkfighter

Caméra Tube Analogique HDCVI 5 MP fixe IR 30 m

DAHUA- Boite de jonction étanche DH-PFA130-E

Caméra IP Dôme fixe avec Smart IR 2Mpx

Caméra dôme 5 MP IR 30M Starlight

Hikvision DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C) 4 MP Panoramic ColorVu Fixed Turret Network Camera

Caméra dôme extérieure 2MP HWT-T120-M

Hikvision DS-2CE10KF3T-LE(2.8mm) 3K caméra Mini Bullet ColorVu a double éclairage PoC fixe

Caméra Fisheye panoramique 4K focale fixe IR 15 m

Ubiquiti AF-24 Netzwerk-Router
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Tout en vue avec caméras de surveillance filaires
Les caméras de surveillance filaires ne sont pas aussi flexibles que les versions sans fil, mais offrent une plus grande sécurité contre les attaques numériques. Ils transmettent les signaux de manière fiable et rapide et fonctionnent en grande partie sans interférence. Vous trouverez dans notre guide les types de caméras filaires et les éléments à prendre en compte lors de l'achat.
-
Que sont les caméras de surveillance câblées ?
-
Modèles de caméras de surveillance filaires
-
Caméras de surveillance avec câble pour l'extérieur
-
Pour l'intégration au réseau : caméras IP filaires
-
Critères d'achat pour les caméras de surveillance filaires - à quoi sert-il ?
-
Notre Conseil pratique : placez discrètement des caméras d'extérieur
-
FAQ - questions fréquentes sur les caméras de surveillance câblées
Que sont les caméras de surveillance câblées ?
Les caméras de surveillance sont au cœur de tout système de vidéosurveillance. Il s'agit de caméras photo ou vidéo utilisées pour la surveillance permanente ou limitée dans le temps de certaines zones ou objets. Le but des caméras de surveillance est d'augmenter la sécurité dans l'espace public, d'enregistrer des actes illicites et d'utiliser ultérieurement comme preuve ou de dissuader les cambrioleurs potentiels.
Pour les caméras de surveillance filaires, les signaux ne sont pas transmis par radio, mais par câble à la station centrale du système de vidéosurveillance. Les vidéos et les images enregistrées peuvent être lues ou enregistrées sur un moniteur sur Live Stream pour pouvoir les regarder ultérieurement. Bien qu'il y ait plus d'effort lors du transfert d'un câble, la peine est d'autant plus importante que les caméras filaires ne sont pas exposées en soi à des interférences radio. Ils enregistrent en permanence et conviennent particulièrement bien pour la surveillance à long terme. Bien que l'on argumente souvent que les caméras Wi-Fi offrent une portée plus élevée, ce n'est pas toujours le cas. La portée des caméras Wi-Fi est limitée. Souvent, les signaux ne peuvent pas être transférés à travers plus de deux murs massifs. En outre, la vitesse de la connexion Wi-Fi est parfois considérablement réduite. C'est important si vous souhaitez utiliser le Wi-Fi pour la diffusion en continu et autres.
Pour la transmission des signaux, les caméras de surveillance câblées sont souvent équipées de câbles coaxiaux. Vous pouvez transférer des données à plus de 100 mètres de distance. Les transmissions à deux fils avec des câbles appairés permettent une portée de plus d'un kilomètre. Les fibres optiques (LWL) sont même capables de transférer des informations sur plusieurs kilomètres de long.
Modèles de caméras de surveillance filaires
Les caméras de surveillance sont disponibles dans différents types de construction. Ils se caractérisent par des avantages et des inconvénients individuels et conviennent à différents domaines d'application.
Bien que les caméras dôme soient souvent conçues comme des caméras Wi-Fi sans fil, elles sont également proposées avec des câbles de données et d'alimentation. Il s'agit de caméras de surveillance situées dans un boîtier en forme de demi-sphère avec un dôme en plastique. Le dôme est généralement teinté, ce qui offre l'avantage d'avoir une orientation de la caméra difficile à voir. En raison de leur forme, les caméras dôme sont idéalement placées au plafond. Ils sont adaptés pour la surveillance vidéo en intérieur ou en extérieur, selon la version. Les caméras dôme étant assez compactes, elles peuvent être peu encombrantes et donc être positionnées de manière assez discrète. Ils sont souvent utilisés dans les lieux publics, dans les transports et, en principe, dans les zones à risque. Cela est dû au fait que les caméras dôme sont généralement mieux protégées contre le vandalisme que les autres caméras et peuvent également couvrir une très grande zone de vision, en particulier lorsque la caméra peut pivoter et s'incliner derrière le dôme. C'est le cas lorsqu'il s'agit de caméras PTZ. handelt. Les caméras PTZ (PTZ = Pan Tilt Zoom) sont équipées d'un objectif mobile qui pivote dans toutes les directions et peut ainsi couvrir une zone de 360°. Comme les caméras peuvent être réorientées à plusieurs reprises, elles sont plus flexibles que les versions fixes. Les caméras PTZ sont généralement conçues en forme de dôme, mais également en tant que caméras Bullet (avec bras pivotant motorisé).
Les caméras Bullet ne portent pas leur nom sans raison. Le mot anglais « bullet » s'appelle en allemand « Gewhrbuhr » et est caractéristique de la forme caractéristique des caméras. Ils sont équipés d'un support qui permet de les monter au mur ou au plafond. Les caméras Bullet sont bien visibles, ce qui a l'avantage d'avoir un effet dissuasif sur les cambrioleurs potentiels. Il existe également des mini-caméras qui, en raison de leurs dimensions réduites, sont moins visibles rapidement.
Les caméras en boîte sont similaires aux caméras Bullet, mais elles sont plus conçues en forme de boîte. En outre, leur objectif est placé à l'extérieur du boîtier, tandis que les objectifs sont protégés par le boîtier pour les caméras Bullet. L'avantage des caméras en boîte est que l'objectif peut être remplacé à tout moment. Pour les appareils photo Bullet, cela n'est pas possible car l'objectif est monté dans le boîtier et est donc difficilement accessible.
Caméras de surveillance avec câble pour l'extérieur
Les caméras de surveillance filaires sont proposées comme caméras de surveillance intérieure et extérieure. Lors de l'utilisation à l'extérieur, la caméra et les câbles sont exposés à des influences extérieures telles que la neige, la pluie, le froid et la chaleur. Il est donc important de veiller à ce que les deux composants soient protégés de manière adéquate. Les versions intérieures ne sont généralement pas conçues pour cela. Il y a un risque que la lentille de la caméra soit endommagée ou que l'humidité pénètre à l'intérieur et endommage l'électronique.
Les caméras de surveillance de plein air doivent être au moins conformes à la norme IP65, et mieux encore à la norme IP66. Le marquage IP65 indique que la caméra extérieure est étanche à la poussière et protégée contre les jets d'eau puissants. Les modèles IP66 sont même protégés contre l'immersion temporaire. Les caméras de surveillance montées à l'extérieur sont souvent dotées d'un boîtier en aluminium ou en acier inoxydable et sont équipées de joints spéciaux.
Un point faible des caméras de surveillance extérieures câblées est le point d'entrée ou de sortie du câble, car la poussière et l'eau peuvent encore pénétrer. Pour cette raison, le chemin de câbles doit être le mieux adapté à l'intérieur, par exemple à l'intérieur d'un socle, où il est relié au câble d'alimentation. Les câbles pour les installations de vidéosurveillance d'extérieur doivent également être protégés contre la lumière UV et les surtensions. Dans ce contexte, il est recommandé d'utiliser un dispositif de protection contre la foudre.
Pour l'intégration au réseau : caméras IP filaires
L'avantage des caméras IP (également appelées caméras réseau) est qu'elles peuvent être intégrées à un réseau informatique existant ou à la Smart Home. Ils offrent la possibilité de regarder des photos et des vidéos enregistrées sur votre PC, smartphone ou tablette et sont souvent contrôlables via l'application. Certaines caméras de surveillance IP offrent également une fonction d'alarme et envoient un message Push dès qu'une détection de mouvement est effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur. Les caméras IP font souvent partie de systèmes et systèmes d'alarme complexes.
Bien que les caméras IP (IP = Internet Protocol) soient souvent utilisées comme caméras de surveillance WiFi, elles sont également disponibles en version filaire. Ils sont alors connectés au routeur à l'aide d'un câble Ethernet ou LAN. Pour garantir l'alimentation électrique, un câble d'alimentation supplémentaire n'est même pas nécessaire pour les caméras PoE-IP. Vous tirez simplement le courant de fonctionnement via le câble réseau (PoE = Power over Ethernet).
Pour connecter une caméra IP, connectez-la (le cas échéant) à une source d'alimentation, puis au routeur réseau via un câble LAN. Une fois l'adresse IP saisie, la caméra IP est configurée, le fabricant lui fournit généralement un logiciel adapté. La caméra IP peut être facilement configurée sur le PC. Les vidéos et les images enregistrées peuvent être sauvegardées sur une carte microSD, un serveur FTP ou un stockage Cloud.
Critères d'achat pour les caméras de surveillance filaires - à quoi sert-il ?
Lors de l'achat d'une caméra de surveillance filaire, il convient d'abord de réfléchir au type de système de surveillance vidéo le plus adapté à vos besoins. Si vous recherchez une caméra de surveillance numérique qui s'intègre au réseau, optez pour une caméra IP. Préferez un système de surveillance avec connexion à un enregistreur vidéo numérique (DVR), choisissez une caméra analogique adaptée.
Un critère pertinent lors de la sélection d'une caméra de surveillance est sa résolution . Les versions SD (SD = définition standard), par exemple, détectent les objets et les mouvements simples, mais ne permettent pas de voir les détails. En revanche, les caméras HD (HD = haute définition) détectent également les subtilités et produisent des images nettes même lors du zoom. Les caméras Full HD enregistrent des vidéos nettes et claires et sont désormais standard. Vous êtes le bon choix lorsque la zone de surveillance est légèrement plus éloignée. A noter : plus la résolution est élevée, plus les fichiers vidéo sont volumineux. Les enregistrements en Full HD utilisent une certaine capacité de stockage, il faut en tenir compte si les données doivent être sauvegardées via le stockage Cloud ou sur le disque dur. Il faut également garder à l'esprit que les appareils haute résolution sont généralement plus chers. Il est important que la résolution corresponde à l'objectif d'utilisation.
La distance focale de l'objectif de la caméra doit également être respectée. Une courte distance focale s'accompagne d'un angle de vue large. La découpe de l'image s'agrandir et les objets enregistrés apparaissent plus petits. Les caméras à courte distance sont le bon choix pour surveiller les grandes zones. Inversement, si la découpe de l'image doit être petite, la distance focale doit être importante. Comme la zone enregistrée se réduit, les objets apparaissent plus grands. Les caméras de surveillance avec une distance focale variable sont pratiques pour pouvoir régler l'angle de vue approprié pour chaque cas d'utilisation.
Pour les enregistrements vidéo de nuit, les caméras de lumière du jour ne sont généralement pas adaptées. Ici, vous devez utiliser des appareils spécialement conçus pour la vision nocturne. Pour réaliser de bons enregistrements dans l'obscurité, les caméras de vision nocturne doivent être équipées de LED infrarouges qui éclairent la zone de surveillance de manière quasi invisible. Pour les petits appareils photo, une seule vision nocturne est généralement possible à quelques mètres de portée, car il manque tout simplement de l'espace pour monter suffisamment de LED. Les caméras de vision nocturne professionnelles sont généralement équipées de capteurs infrarouges de haute qualité et d'un filtre infrarouge supplémentaire qui bloque les rayons infrarouges dès que les conditions d'éclairage sont meilleures. De cette manière, ils peuvent prendre des photos et des vidéos en couleurs naturelles même en plein jour.

Dans notre boutique en ligne, vous trouverez une multitude de caméras de surveillance différentes, de la caméra IP avec résolution Full HD à la caméra Bullet analogique de qualité extérieure, afin de trouver une version adaptée à tous les besoins.
Notre Conseil pratique : placez discrètement des caméras d'extérieur
Si vous souhaitez installer votre caméra extérieure dans la mesure du possible, vous pouvez la cacher sous un toit incliné ou sous un objet de qualité. Il ne faut cependant pas entraver le champ de vision. Si cela n'est pas possible, vous pouvez placer des autocollants sur l'appareil photo ou le camoufler avec quelques branches ou herbes pour les rendre moins visibles. Vous pouvez également peindre le boîtier dans des couleurs camouflage, comme vous le connaissez avec des caméras sauvages. Attention : il existe des prescriptions légales strictes et de nombreuses restrictions concernant l'utilisation de caméras de surveillance afin de garantir le respect de la vie privée et des droits personnels des personnes. Avant d'installer une caméra, informez-vous sur la législation en vigueur.
FAQ - questions fréquentes sur les caméras de surveillance filaires
Que signifie CCTV ?
On appelle CCTV (Closed circuit Television) un système fermé avec caméras de surveillance fixes. Le terme est dérivé de la connexion de câble fermée entre la caméra et l'écran. Les systèmes CCTV sont de plus en plus pris en charge par les systèmes de surveillance réseau.
Que dois-je faire lors de l'installation d'une caméra de surveillance dans la zone proche ?
Si la caméra est conçue pour surveiller une zone proche, elle ne doit en aucun cas être montée trop haut. Les visages des personnes ne peuvent être saisis que s'ils sont orientés vers le haut. Pour déterminer la hauteur idéale pour l'installation, il faut d'abord déterminer la distance entre la caméra et la zone à surveiller (par ex. la porte du jardin) et ajouter 1,5 M. Le résultat correspond à la hauteur maximale. La caméra ne doit être montée plus haut que lorsqu'elle est exposée au vandalisme.