Disques Durs Ssd Internes
808 Résultats
Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Hors taxe

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Hors taxe

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT
Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT
Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Disques durs SSD internes : le turbo pour votre ordinateur

Les disques durs sont installés dans des ordinateurs depuis des décennies. Le système d'exploitation est stocké sur eux et ils offrent un espace suffisant pour les données, la musique et les vidéos. Les fabricants ont toujours suivi le souhait des utilisateurs et ont produit des disques durs avec une capacité de stockage de plus en plus élevée. C'est la raison pour laquelle les disques durs sont disponibles aujourd'hui et offrent plusieurs téraoctets d'espace.
Malheureusement, la vitesse d'accès n'a pas augmenté dans la mesure nécessaire. L'évolution technique simultanée des mémoires flash a permis de stocker de plus en plus de capacité de stockage dans les espaces les plus étroits.
Ainsi, une mémoire SSD a été créée, ce qui permet de remplacer un disque dur. Nous vous expliquerons avec plaisir quels sont les avantages et ce was que vous devez savoir lors de l'utilisation de mémoires SSD.
-
was a SSD HDD?
-
Comment fonctionne un disque dur SSD interne ?
-
Quels sont les avantages d'un disque dur SSD interne ?
-
Quels sont les types de disques durs SSD internes ?
-
Comment ich trouver la mémoire SSD adaptée ?
-
Questions fréquentes sur les disques durs SSD internes
was a SSD HDD?
Pour un disque dur HDD, des plaques fixes sont montées en forme de disque.
Selon la définition technique, il n'y a pas vraiment de disque SSD. En effet, le terme disque dur vient encore du disque dur (Hard Disk Drive). Sur un disque dur, des plaques fixes sont montées sous forme de disque qui tournent et sur lesquelles les données sont stockées magnétiquement.
En revanche, il n'y a que des modules de mémoire pour un disque SSD (Solid State Drive). Les mémoires flash stockent les informations sous forme de charges électriques. Les plaques magnétiques fixes, comme pour le disque dur, ne sont certainement pas présentes. C'est pourquoi le terme disque dur SSD n'est pas forcément correct d'un point de vue technique.
Dans la langue de l'opération, le nom disque dur SSD s'est toutefois brossé, car un disque SSD peut facilement remplacer un disque dur classique. Et parce que, malgré les différentes techniques, la fonction de disque dur est restée la même, le disque SSD est devenu le disque dur SSD. Si le disque dur SSD est également installé à l'intérieur de l'ordinateur, il s'agit d'un disque dur SSD interne.
Comment fonctionne un disque dur SSD interne ?
Comme indiqué précédemment, un disque dur SSD ou un lecteur SSD, ainsi qu'une clé USB ou une carte mémoire, possède des puces de mémoire avec sauvegarde flash. Une mémoire flash se compose en principe d'un grand nombre de cellules de mémoire. Pour les cellules à un niveau (SLC), un bit de données (0 ou I) par cellule peut être enregistré à la fois. La mémoire SSD avec technologie SLC est aussi la plus rapide et la plus coûteuse. Pour les cellules multiniveaux (MLC), deux bits de données peuvent être stockés par cellule. Cela augmente la capacité de stockage avec le même espace physique. Pour les cellules à triple niveau (TLC), 3 bits par cellule et pour les cellules à quadricoptère (QLC), 4 bits par cellule sont enregistrés.
Contrairement à la mémoire de travail de l'ordinateur, qui est effacée lors de la mise hors tension, les données d'un disque SSD sont conservées même après la mise hors tension et peuvent être récupérées ultérieurement. Ainsi, un lecteur SSD fonctionne selon le même schéma qu'une carte mémoire. Comme pour une carte mémoire, il existe également une puce de contrôleur pour un disque dur SSD qui contrôle le flux de données lors de l'écriture et de la lecture.
Bon à savoir :
Plus un disque SSD possède de puces de mémoire, plus les temps d'accès sont courts. En effet, si le contrôleur du lecteur SSD peut répartir les données simultanément sur quatre puces de mémoire différentes, cela est beaucoup plus rapide que si seulement deux puces de mémoire lui étaient disponibles.
Quels sont les avantages d'un disque dur SSD interne ?

Le principal avantage d'un disque dur interne avec technologie SSD est la construction peu encombrante. Les SSD permettent d'économiser de l'espace, en particulier dans les ordinateurs portables où l'importance est de chaque millimètre. Mais ce n'est pas seulement cela : un autre avantage imbattable d'un disque SSD interne est le temps d'accès extrêmement rapide. Cela signifie que les données peuvent être écrites et lues beaucoup plus rapidement. Le transfert de grandes quantités de données est ainsi beaucoup plus rapide et permet ainsi d'économiser un temps précieux.
Mais ce n'est pas tout: Si le disque dur HDD existant est remplacé par un disque SSD, l'ordinateur démarre beaucoup plus rapidement. La durée entre l'actionnement du bouton de mise sous tension et l'état de fonctionnement de l'ordinateur est beaucoup plus courte. Mais l'arrêt nécessite également beaucoup moins de temps. Même si cela se produit au premier moment : l'ordinateur ne se bloque pas lors de la mise hors tension, il s'éteint correctement.
Autres points positifs pour les lecteurs SSD
Comme aucune pièce mobile n'est montée sur un disque SSD, un disque SSD est insensible aux vibrations et aux chocs. De plus, les SSD fonctionnent sans bruit.
La seule raison pour laquelle les disques SSD n'ont pas encore complètement dévinté les disques durs est encore le prix à l'heure actuelle. Celui-ci est plus élevé pour les disques SSD que pour les disques durs. Mais ce n'est pas non plus un vrai problème. En effet, de nombreux utilisateurs travaillent avec une combinaison d'un disque SSD et d'un disque dur. Le disque SSD comprend le système d'exploitation et quelques données et programmes importants. Le lecteur ne doit pas être aussi grand, was qui se remarque également positivement au niveau du prix.
Les données qui sont moins nécessaires ou qui doivent être simplement archivées peuvent être stockées sur le disque dur. La capacité de stockage du disque dur peut être un peu plus importante, car les disques durs avec une grande capacité de stockage sont désormais disponibles pour un petit budget.
Quels sont les types de disques durs SSD internes ?
Les disques durs SSD internes ou, mieux encore, les mémoires SSD ont aujourd'hui mis en valeur une grande variété de produits. La forme de la mémoire SSD correspondante dépend du bus de données utilisé et des possibilités de montage mécaniques.
Bus
Vous trouverez encore des disques SSD équipés d'une connexion HDMI (High DEFINITION Multimedia Interace) ou d'un port SAS (Serial Attached SCSI). Ces interfaces ou connexions de bus de données sont de moins en moins utilisées par les fabricants d'appareils. C'est pourquoi ces produits disparaîtront du marché pendant un court ou un long moment.
Les mémoires SSD sont beaucoup plus répandues et sont conçues pour le bus de données SATA (Serial AT Attachment) ou le bus de données PCIe (Peripheral Component Interconnect Express). Le bus PCIe étant conçu en priorité pour les cartes graphiques et réseau rapides, le protocole de disque dur NVMe (non volatile Memory Express) a été introduit pour les supports de stockage SSD. Ainsi, la mémoire SSD peut être utilisée directement sur le bus PCIe.
Bon à savoir :
Pour SATA III, la vitesse de transfert maximale théorique est de 600 Mo/s. Pour PCIe, la vitesse de transfert est nettement plus élevée que pour SATA III. Cependant, les valeurs réelles dépendent de la version PCIe et des voies. Les deux pôles de ligne pour l'envoi et la réception des données sont appelés Lane ou Link. Plus la version et le nombre de voies sont élevés, plus la vitesse de transmission est élevée. Pour PCIe 3.0 x4, la vitesse de transfert théorique possible est de 4 Go/s.
Possibilités de montage
Un disque dur interne 3,5" classique est vissé dans un slot approprié de l'ordinateur. En plus de la connexion d'alimentation, un câble est nécessaire pour la transmission des données. Cette possibilité de montage existe toujours pour les lecteurs SSD.
SSD SATA pour le montage dans un boîtier PC

Comme un SSD SATA de 6,35 cm (2,5 pouces) est plus petit qu'un disque dur interne classique (HDD), un adaptateur doit être utilisé pour l'installation dans un cadre de montage 3,5 pouces. Des supports adaptés aux disques durs SSD 2,5 pouces sont déjà disponibles sur les ordinateurs plus récents.
Ces mémoires SSD sont principalement utilisées pour la conversion et la mise à niveau d'ordinateurs avec disques durs HDD et sont conçues pour la connexion au bus SATA.
SSD PCIe U.2 pour montage dans un boîtier PC

Pour les utilisateurs qui ont besoin de transférer de grandes quantités de données en très peu de temps, la forme d'un disque dur SSD 2,5 pouces est également disponible avec un port PCIe.
Cependant, la vitesse de transmission élevée a également son prix. C'est pourquoi ces systèmes sont de préférence conçus pour des applications professionnelles ou pour une utilisation commerciale dans le domaine informatique.
Montage dans un slot de carte PCIe

Les SSD PCIe sont également disponibles au format carte enfichable. Ceux-ci peuvent ensuite être montés sur la carte mère dans un slot de carte PCIe existant. À condition que la carte mère dispose d'un socket PCIe de longueur adaptée qui peut encore être occupé.
Le montage s'effectue alors de la même manière que lors de la mise à niveau d'une carte graphique de haute qualité. Si nécessaire, il existe également des adaptateurs pour cartes enfichables PCIe. Ces cartes enfichables sont montées dans un slot PCIe sur la carte mère et fournissent ensuite un socket M.2.
Montage sur la carte mère via M.2

Une autre version des mémoires SSD est la forme M.2. Ces cartes mémoire SSD sont particulièrement utilisées dans les ordinateurs portables et les mini PC, où l'espace est très limité. Mais de nombreuses cartes mères sont désormais équipées de la base M.2.
En fonction de la capacité de stockage, les cartes mémoire M.2 sont disponibles en différentes longueurs. Un SSD M.2 PCIe NVMe 22110 a une largeur de 22 mm et une longueur de 110 mm. Les autres tailles sont 2230, 2242, 2260 ou 2280. Mémoire SSD en forme de M.2 disponible pour SATA ou PCIe. Les cartes M.2 enfichables offrent un très bon rapport qualité/prix, en particulier dans les versions PCIe.
Montage sur carte mère via mSATA

Les prédécesseurs de la technique M.2 étaient des cartes enfichables avec slot mSATA (mini SATA) qui fonctionnaient selon le même principe. Les cartes enfichables sont installées en biais dans la douille et sont ensuite enclenchées. Les cartes SSD Mini SATA sont plus courtes que les SSD M.2 et sont de préférence intégrées dans des ordinateurs portables ou des Ultrabooks.
Comme l'interface mSATA ne s'applique plus aux ordinateurs portables modernes, les SSD mSATA disparaîtront probablement du marché tôt ou tard.
Comment ich trouver la mémoire SSD adaptée ?
Même si la mémoire SSD possède un très large éventail d'applications, la plupart des utilisateurs peuvent mettre à niveau et rééquiper des PC ou des ordinateurs portables avec des disques durs SSD. Dans ce cas, il convient d'abord de régler les questions fondamentales :
Possibilité de connexion :

Vous devez d'abord vérifier le branchement ou le système bus du disque dur déjà utilisé. Dans la plupart des cas, un port SATA ou PCIe est probablement disponible.
Il est alors important de savoir si un slot sur la ligne de bus est libre pour un autre lecteur. À l'occasion, vous pourrez également vérifier où le disque SSD peut être monté.
Si la carte mère possède déjà un emplacement M.2, il faut vérifier la durée pendant laquelle la carte mémoire M.2 peut être. Vous ne pouvez pas installer n'importe quelle carte aussi longtemps que vous le souhaitez dans n'importe quel appareil. De plus, il est nécessaire de vérifier dans les documents si le support M.2 prend en charge SATA, PCIe ou même les deux.
Si nécessaire, vous pouvez effectuer des recherches sur Internet sur les possibilités de mise à niveau ou de mise à niveau avec des mémoires SSD sur votre ordinateur respectif. En cas de doute, il convient de consulter un spécialiste en cas de doute quant aux possibilités de conversion ou d'installation.
A droite dans la zone encadrées, la base M.2 et à gauche de celle-ci, vous pouvez voir quatre points de fixation pour des cartes enfichables de différentes longueurs.
Capacité de stockage

Même si les disques durs SSD internes sont toujours moins chers, ils sont encore beaucoup plus chers que les disques durs. Et avec une capacité de stockage croissante, les prix augmentent également.
C'est pourquoi il convient de se demander s'il doit impérativement être un SSD de 1 To. Dans la plupart des cas, les SSD 240 Gb ou 256 Gb ont fait leurs preuves. En plus du système d'exploitation, ces disques durs internes offrent encore beaucoup d'espace pour les données et les programmes importants.
Cependant, vous devez toujours avoir un oeil sur la capacité résiduelle et ne pas encombré inutilement la mémoire avec des données non importantes.
D'un autre côté, il ne s'agit que d'une question de temps avant que la mémoire SSD ne soit offerte au niveau économique d'un bon disque dur.
Notre Conseil pratique : remplacement du disque dur
Avant d'installer la nouvelle plaque SSD, vous devez sauvegarder toutes les données importantes sur un disque dur externe ou sur d'autres mémoires externes. Pour les ordinateurs portables, branchez le bloc d'alimentation. Avec un adaptateur USB, le nouveau disque dur SSD est connecté à l'ordinateur. Grâce à un logiciel adapté disponible sur Internet en tant que logiciel gratuit, l'ancien disque dur interne peut être cloné. Ainsi, le nouveau disque dur reçoit la même station de données que le disque dur existant.
L'ordinateur séparé du secteur est ensuite ouvert et le disque dur est remplacé. Pour les ordinateurs portables, il faut retirer la batterie avant d'ouvrir la batterie. Travaillez avec le bout des doigts nécessaire lors de la vissage et de la connexion des câbles. Si le disque dur SSD est monté en toute sécurité et que tous les câbles sont correctement branchés, le boîtier de l'ordinateur se referme. Laissez-vous surprendre par les nouvelles caractéristiques de démarrage rapide de votre ordinateur.
Questions fréquentes sur les disques durs SSD internes
Quelles vitesses ich s
En plus de la capacité de stockage, les vitesses d'écriture et de lecture d'une mémoire SSD déterminent également le prix. Plus les taux de transfert de données sont élevés, plus le disque dur est cher. C'est pourquoi il est inutile d'acheter un disque dur SSD avec une vitesse d'écriture et de lecture plus élevée que celle prise en charge par l'ordinateur ou le serveur.
Une interface SATA III permet par exemple un taux de transfert de données allant jusqu'à 600 Mo/s. Lorsqu'une mémoire SSD avec SATA III est utilisée sur un bus SATA II, le taux de transfert de données diminue jusqu'à un maximum de 300 Mo/s.
Les SSD sont-ils adaptés pour une utilisation sur un réseau avec des systèmes NAS ?
Les disques SSD de grande taille avec jusqu'à 2 téraoctets d'espace de stockage sont compatibles avec les besoins professionnels et les besoins de l'entreprise. Dans les systèmes réseau et NAS, l'utilisation de grands supports de stockage SSD est utile car les accès sont plus rapides et les opérations de stockage fréquentes. Il est également important de savoir si une connexion Gigabit standard est utilisée ou si le système fonctionne via un réseau 10 Gigabit. Pour un réseau 10 Gigabit, les SSD sont bien mieux adaptés que les disques durs.
was dit le facteur de forme ?
Le format décrit le format ou la norme mécanique des composants de l'ordinateur. Il est donc très facile de remplacer des pièces dans un ordinateur car les dimensions et les points de fixation nécessaires sont identiques.
Est-il préférable d'utiliser des disques durs internes ou externes ?
Chaque utilisateur doit choisir de le faire lui-même, car les deux types ont chacun leurs propres avantages.
Un disque dur interne est intégré dans le PC de bureau par exemple et utilise pour l'alimentation électrique le bloc d'alimentation du PC de bureau ou de l'ordinateur portable. Lorsque les disques durs SSD sont utilisés comme disques durs internes, le comportement d'activation et de désactivation du PC de bureau est beaucoup plus rapide qu'avec le disque dur traditionnel.
Un disque dur externe est connecté au PC via USB et, dans certains cas, nécessite encore un bloc d'alimentation supplémentaire. Les disques durs externes peuvent être facilement débranchés et rebranchés sur un autre PC. De plus en plus de fabricants sont en train de fabriquer des disques durs externes en technologie SSD.
was signifie SSD pour un disque dur SSD ?
L'abréviation SSD vient de l'anglais et représente Solid State Drive. Cependant, vous ne devez pas traduire Solid State Drive littéralement. Au contraire, Solid State Drive est synonyme de semi-conducteurs.